结果:找到"WS2812 WS2811 SK6812 SM16703 SPI 幻彩 音乐 声控",相关内容705条
- DP2515—带有SPI接口的独立CAN控制器
- DP2515是一款独立控制器局域网络(ControllerAreaNetwork,CAN)协议控制器,完全支持CANV2.0B技术规范。该器件能发送和接收标准和扩展数据帧以及远程帧。DP2515自带的两个验收屏蔽寄存器和六个验收滤波寄存器可以过滤掉不想要的报文,因此减少了主单片机(MCU)的开销。DP2515与MCU的连接是通过业界标准串行外设接(SearialPeripheralInterface,SPI)来实现的。主要特性完全支持CANV2.0B技术规范,通讯速率为1Mb/s:-0-8字节长的数据字段-标准和扩展数据帧及远程帧接收缓冲器、验收屏蔽寄存器和验收滤波寄存器:-两个接收缓冲器,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: CAN 控制器 SPI 接口 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2023-05-07 21:30:00
- MP3音乐芯片的独特优势有哪些?
- MP3音乐芯片是一种由内部晶振器组成的简单语音电路,将这种独特的MP3音乐芯片与其他零件进行接驳,便能够形成一个完整的语音集成电路。而深受顾客欢迎的MP3音乐芯片现如今已经广泛的使用在电子玩具和家用电器等众多的场合之中,这是由于MP3音乐芯片剧有着独特的优势而导致的。以下小编便为大家介绍一下MP3音乐芯片的独特优势有哪些?音质更加突出市面上专业的MP3音乐芯片具有独特的音质,在长期的技术调整之下MP3音乐芯片逐渐呈现了接近电脑的播放水平呈现的声音清晰并且圆润。这种独特的语音播放水平也是MP3音乐芯片所具有的独特优势,是因为MP3音乐芯片具备独特的晶振器,长期稳定均匀的震动能够使语音播报的效果...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 音乐芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-23 14:10:00
- NRK3301智能空调语音识别芯片方案
- 随着人们生活水平的提高、生活节奏的加快,人们对智能产品的需求与日俱增,越来越多的高科技产品每年以递增的速度呈现,并在国际舞台上大放异彩。科技最大的魅力,是能够让生活中的一切需求变得越来越简单、越来越便捷、越来越智能。其中智能语音空调成为了智能家居生活的一个新入口,开启了更具科技感、未来感的家居未来。NRK3301语音识别芯片在空调上的应用方案NRK3301语音识别芯片是广州九芯电子研发的一款功能强大的离线语音芯片,智能语音空调离线语音控制更灵敏,能够实现5米远距离识别,同时还具备95%的高识别率、高唤醒率和快速响应反馈机制,能够在噪音环境下分辨识别指令。它解决了用户不愿走过去、寻找遥控器和繁...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片方案 声控ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-22 17:36:00
- N9305语音提示芯片、声音ic在充电桩上的应用
- 交通领域是实现能源转型的关键领域,汽车电动化在全球范围内欣欣向荣,也在亚洲不断发展。以电能为动力驱动的电动汽车已经成为都市居民上下班的代步工具,因其对环境影响小、不受限行限号出行限制的优点,具有广泛的应用潜力。随着国家对环境问题的越来越重视,大力提倡节能减排,减少对环境的污染,汽车行业也积极响应国家的环保政策,不断进行创新,力争打造出环保型汽车,新能源电动车也得到空前的发展。在中国—东盟能源转型圆桌会的开场环节,中国国际发展知识中心主任赵昌文表示“汽车电动化和绿色交通是未来产业发展的重要组成部分,以低排放为动力的电动汽车会为陆路交通提供最大的减碳潜力。汽车电动化应该从供需两侧双管齐下。在供给...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-13 16:28:00
- 空气炸锅语音识别芯片NRK3301声控ic选型
- 空气炸锅利用高速空气循环的原理,将空气变成“油”,快速加热和脆化食物,由于使用的是热空气,不使用或少量使用油脂就可以煎炸食材,口感和外观与油炸效果相似。加上它的安全便携和易用性等原因,备受人们的追捧!传统的空气炸锅大多数以触摸按键的方式来控制,若加入广州九芯电子的NRK3301语音识别芯片,即可免联网实现声控的功能,在功能上更是实现了便捷性的操作。NRK3301离线语音芯片,具有低成本、高可靠性、识别率高,误判率低、工业级性能、简单易用,5米远场可靠识别等优势。能过滤掉稳态噪声、对动态噪声也有很好的抑制作用,噪音下也可准确识别,识别率高达92%;拥有100条可定制词条,支持中/英文识别语言,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 声控ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-11 16:53:00
- 九芯电子N9300音乐芯片在学步车上的应用
- 宝宝学走路是所有家长非常关心的问题,宝宝学会了走路以后,就真正地成长了一大步,从小宝宝成为了一个大孩子,有的家长为了更好地锻炼孩子走路,早早地就给孩子买了学步车。学步车是宝宝会走路之前的代步工具,可以适度辅助婴儿学习走路,带玩具的学步车也具有“娱乐”性功能,对于训练婴儿肢体动作的协调有一定的帮助。它一般由底盘框架、上盘座椅、玩具音乐盒三部分组成,归属于玩具童车类。为了让宝宝在学步的同时,还可以启蒙语言,享受音乐的乐趣,许多儿童玩具车类厂商都会在学步车上,加入音乐播放的功能,而九芯电子N9300音乐芯片是一个提供串口的MP3芯片,完美的集成了MP3、WAV的硬解码芯片,通过简单的UART串口指...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 音乐芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-12 17:05:00
- 智能语音芯片语音识别芯片语音芯片在智能家居的应用!
- 一、国内发展现状与趋势当下,国内涉及语音控制技术的企业也有不少,竞争力也比较大。为了能够在该行业脱颖而出,就需要不断加强语音控制技术,尽量排除噪音干扰,增加它的预置命令词识别,缩短其语音识别响应的时间,这样才能提高家居产品的智能化水平,让人们享受到真正智能的家居生活。科技改变生活,高科技语音控制技术让人们享受到了更便捷的家居生活,如今很多家居产品中都使用了识别率更高、回应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并做出反应。随着国内的语音控制技术在不断升级,模板体积越来越小,如九芯电子NRK3301语音识别芯片可以支持离线语音指令100条,支持真人音频播报,在背景噪音50db的条件下也可以...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能语音芯片 语音识别芯片 语音芯片 语音ic 声控ic 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-20 11:35:00
- WS2812,WS2811,SK6812,SM16703等SPI幻彩灯条控制器定制,音乐声控RF遥控
- WS2812,SM16703等SPI幻彩灯条驱动IC,已在批量出货,价格便宜,稳定可靠,变化模式可定制;微13714618187,联系时请说明在“立创社区”看到,谢谢!注:我司只出售IC,要软件请勿打扰!原理图,PCB,单片机编程一站式服务!
- 所属专栏: 单片机开发 标签: WS2812 WS2811 SK6812 SM16703 SPI 幻彩 音乐 声控 发帖人:Cyril2002 发帖时间:2019-12-04 17:32:00
- WS2812灯珠的使用说明
- 前一段时间使用了WS2812灯珠,现在说明一下WS2812的使用方法以及驱动程序和遇到的问题以及解决方法首先还是先看看数据手册具体的也可以在某文库搜索在这里我附加一个我看的数据手册的链接:https://blog.csdn.net/tangxing1212/article/details/42964417,我遇到的问题有1.时许不对,2.灯珠损坏,1时许不对的原因是因为单片机的机械周期没有达到着灯珠驱动的要求时间,灯珠要求驱动时间做小的时间是0.4us,所以用到机械周期要达到ns的单片机,我用的是STC15f2k60s2,(下载程序的时候调频率22.1184MHZ,不是下载频率)它由两种模式...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: WS2812 发帖人:Argon 发帖时间:2018-12-13 13:51:00
返回